This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9539:PCA9539和 TCA9617B 下的 I2C 总线故障

Guru**** 2925170 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9539, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1346967/pca9539-i2c-bus-failure-with-pca9539-and-tca9617b

器件型号:PCA9539
主题中讨论的其他器件: TCA9617B

您好!

我测试的是电路板、看到 I2C 总线有一些信号完整性问题。 在我们的设计中、我们使用 FPGA 作为 I2C 主设备、在 I2C 总线上实现开漏。 我们有用于 IO 扩展的 PCA9539。 我们还提供 TCA9617B 作为2米电缆级运动传感器的 I2C 驱动器。  

我们面临的问题是 I2C 总线上的争用和大型下冲。 I2C 总线的功能也不稳定。 大部分时间都在工作、但有时会失败。

SDA 信号如下所示:

我已查看了 TI 应用手册 slyt770。 根据此应用手册、争用是由主输出和从输出同时开启引起的。 我检查了 FPGA 主侧、它是开漏的。 这似乎与从器件有关。 我们认为这有时会导致 I2C 总线出现故障。 现在我的问题是、为什么会发生这种情况、我们如何解决它?  

除了争用问题外、我们还会看到 I2C 信号上出现较大的下冲。 I2C 总线为2.5V。 主器件和从器件位于具有板载连接器的不同板上。  

我们将非常感谢您提供任何帮助。  

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    当 FPGA 将 ACK 位从 TCA9617B 的 A 侧发送到 B 侧时、该偏移量看起来像是 ACK 位。 我们是否有客户的原理图?  

    TCA9617B i2c 缓冲器的 B 侧存在静态电压偏移。

    根据 IOL 的不同、该电压可以是0.48V 至0.58V 之间的任意值。  

    鉴于 VCC = 2.5V、该电压电源电平的有效 VIL 为 VCC = 0.30 * 2.5 = 0.75V 的30%。 该 SVO 电平低于该电平、因此从 VOL 的角度来看、这不是逻辑问题。  

    我们是否有包括数据和时钟线的示波器捕获?  

    我不确定这是否存在总线争用问题。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    感谢您的答复。  

    您提到过、B 侧存在静态失调电压。 上面的屏幕截图位于 A 侧。 A 侧是否也有任何失调电压?

    B 侧波形看起来没有问题。  

    我还尝试了 TI I2C 设计器工具。 I2C 结构如下所示:

    我们在主侧有10千欧的上拉。 根据 TI 工具的建议值、它看起来太大。 您认为更改上拉电阻器是否会有所帮助?

    BTW 中、我们还有两个 TCA9617B 与第一个交替出现。 但任何时候都只有一个功能启用。

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您提到 B 侧存在静态电压偏移。 上面的屏幕截图位于 A 侧。 A 侧是否也有任何电压偏移?

    A 侧没有较大的静态失调电压。 它的 Vola 典型值为0.1V。 我们看到的这一步看起来是某些静态电压偏移的结果、或者存在争用。 争用的问题是 I2C 是一个开漏协议。 TCA9617B 只能驱动一个低逻辑信号。 它的发布版本和大多数 I2C 器件一样高。 I2C 总线上是否有任何推挽驱动器?  

    更改上拉电阻器可能会有所帮助、但对于如此高的 VOL、10k Ω 似乎相当弱。 另外、上拉电阻器不会像波形中的电压那样产生此阶跃。 这要么是缓冲器之一的 SVO 结果、要么是两个器件实际争用、其中一个器件具有用于其驱动器的推挽电路。  

    我们可以尝试改变缓冲器两侧的上拉电阻器、但我不认为这是问题。  

    我们是否省略了 i2c 总线上实现上升时间电路的器件?  

    此致、

    泰勒