This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:TCAN1043A-Q1引脚定义问题

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043AEVM, TCAN1145EVM, TCAN1043A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1346754/tcan1043a-q1-tcan1043a-q1-pin-define-issue

器件型号:TCAN1043A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1145EVM、TCAN1043AEVM

您好、支持团队

原理图如下图:有什么问题吗?

Q1:关于"WAKE"引脚正常如何应用此引脚?(用于什么?)

    1. 我只能产生图像、机械 IF 可以提供电压转换将触发器件唤醒、对吧?
    2.  从 Vsup 将"唤醒"检测"H"("L")更改为"L"("H")(VHmin = Vsup-2V、VLmax = Vsup-3.5V)分压器。
    3. 如何设计"WAKE"引脚并联电容器? 数据表为22nF。 但 EVM 为0.01uF。 哪一个更好?

Q2:如何选择共模扼流圈?

TCAN1043A 的 EVB (TCAN1043AEVM)选择100uH。 但 TCAN1145的 EVB (TCAN1145EVM)是51uH。

    1. 符合扼流圈的 EVB 选择值?
    2. 如何为该 CAN 总线选择阻滞值?
    3. 我还找到了应用报告"SLLA271"。
  1. 我能否参阅"表1 (表2)"器件型号进行选择?
  2. 一般而言、使用电阻器代替楔块的可能性有多大?(评估与电阻器共同布局的扼流圈。)

Q3:关于 TCAN1043A-Q1

遵循 IC 方框图。 是否可以删除以下引脚保留的前下拉电阻器?

  1. nFAULT (nFAULT)
  2. nSTB
  3. 中文

遵循 IC 方框图。 下列引脚需要前下拉电阻器?

      1. INH–下拉100k Ω
      2. 唤醒–跟随 Q1

      注意: CAN 网络中的共模扼流圈:意外瞬变的来源

       https://www.ti.com/lit/an/slla271/slla271.pdf?ts = 1712561886478&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

      如有任何建议、请告知我。

      谢谢。

      此致、

      劳伦斯

      • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        劳伦斯、您好!

        在原理图上我没有问题。 看来你对我很好。"  

        [报价 userid="505972" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1346754/tcan1043a-q1-tcan1043a-q1-pin-define-issue "]

        Q1:关于"WAKE"引脚正常如何应用此引脚?(用于什么?)

          1. 我只能产生图像、机械 IF 可以提供电压转换将触发器件唤醒、对吧?
          2.  从 Vsup 将"唤醒"检测"H"("L")更改为"L"("H")(VHmin = Vsup-2V、VLmax = Vsup-3.5V)分压器。
          3. 如何设计"WAKE"引脚并联电容器? 数据表为22nF。 但 EVM 为0.01uF。 哪一个更好?
        [/报价]

        答:这是正确的,参见 数据表中的8.4.1.5.2。

        B.这里的问题是什么?

        C.您指的是哪种 EVM? TCAN1043A EVM? 实际上、TCAN1043A EVM 的 WAKE 引脚上没有出厂时包含的电容器。 WAKE 引脚的典型应用案例是将其与按钮电路结合使用。 由于此类快速下拉电源会导致不必要的瞬变、因此建议使用电容器来使此转换平滑。 如果未使用 WAKE 引脚、则该引脚上不需要电容器、因为预计该信号线上不会发生转换。 22 μ F 或10 nF 并不重要。

        [报价 userid="505972" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1346754/tcan1043a-q1-tcan1043a-q1-pin-define-issue "]

        TCAN1043A 的 EVB (TCAN1043AEVM)选择100uH。 但 TCAN1145的 EVB (TCAN1145EVM)是51uH。

          1. 符合扼流圈的 EVB 选择值?
          2. 如何为该 CAN 总线选择阻滞值?
          3. 我还找到了应用报告"SLLA271"。
        1. 我能否参阅"表1 (表2)"器件型号进行选择?
        2. 一般而言、使用电阻器代替楔块的可能性有多大?(评估与电阻器共同布局的扼流圈。)
        [/报价]

        1.答: 是的,你可以把它作为一个参考。 通常我们推荐50~100 μ H uH。

          B.取决于总线上的共模噪声大小。 如果100uH 不够、使用较高的值可能会有所帮助、但正如应用手册所述、可能会出现意想不到的瞬变。

        C. 1. 这些只是"示例"。 您可以根据需要选择任何器件型号。 TI 不制造共模扼流圈。

          2.我不确定是否要将 CMC 替换为电阻器,因为 CAN 总线上已经有端接电阻器。 在使用端接进行共同布局的情况下、请确保将 CMC 放置在收发器和端接电阻器之间、从而实现更佳性能。 (在您的原理图上是正确的)

        [报价 userid="505972" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1346754/tcan1043a-q1-tcan1043a-q1-pin-define-issue "]

        Q3:关于 TCAN1043A-Q1

        遵循 IC 方框图。 是否可以删除以下引脚保留的前下拉电阻器?

        1. nFAULT (nFAULT)
        2. nSTB
        3. 中文

        遵循 IC 方框图。 下列引脚需要前下拉电阻器?

            1. INH–下拉100k Ω
            2. 唤醒–跟随 Q1
            [/报价]

            是的、nFAULT 不需要下拉。 nSTB 和 EN 具有内部下拉电阻、因此无需外部下拉电阻。

            INH 可以添加下拉电阻器以实现快速转换。

            如上所述、唤醒时通常与开关结合使用。  

            如果您还有其他问题、请告诉我。

            此致、

            肖恩