This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USBCA4:PD 用于 TS3USBCA4的 PU/TS3USBCA4

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1345030/ts3usbca4-pu-pd-for-ts3usbca4

器件型号:TS3USBCA4

您好!

我将此多路复用器用于发送到 USB 连接器 SBU 的多路复用 AUX、SBU 和 LSx 信号。

我是否知道所有这些线路都需要上拉/下拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woon:

     这是否用于.sink 应用程序的源应用程序?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    一些是接收端、另一些是发送端。  

    BTW,这款 MUX 可以保持打开吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woon:

      如果不使用通道、多路复用器可以保持断开。

      DP 可以是源端应用程序或接收端应用程序、但不能在同一应用程序中同时成为源端和接收端应用程序。  

      您能否解释 LSx 信号?

      这是 PD 用于 DP 源端应用的 PU/DPU。

    此致

    布赖恩

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此操作用于 DP 受电方应用。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSx 来自 USB PD。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将票证分配给了 PD 控制器组、以查看 LSx 是否需要交流电容器。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新后的设计如下:

    我们将其用于源应用。  

    对于 LSx 侧、我们在电平转换器侧有0欧姆电阻填充。  

    对于引脚7和8、它来自 AUX 或 HDMI_DDC 信号。  

    感谢 Brian 帮助检查。