This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:BT656至 DVI

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1346628/ds90ub933-q1-bt656-to-dvi

器件型号:DS90UB933-Q1
大家好,我是韩国国防工业公司的研究员。 

我有一个关于 BT656信号到 DVI 的问题。


要使用 DS90UB933-Q1接收 BT656的并行数字信号并将其输出到 DVI、请添加 DS90UB934-Q1和 TFP410以将其输出到 DVI 并实时传输视频。 总之、其结果如下。

1. BT656 -> DS90UB933-Q1 -> DS90UB934-Q1 -> TFP410 -> DVI



2. BT656 -> THS8135 -> THS7200 -> TFP410 -> DVI

我试图像上述两个过程那样继续,但我不确定这一点,所以我给出了我这样的意见。 如果有任何人使用上述 IC 的经验、我想寻求帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seung Min:

    DS90UB933和 DS90UB934将通过串行器/解串器对传输 BT656数据。 解串器的输出仍将是 TP410不支持的 BT656数据、如以下 E2E 中所述:TFP410: BT656至 TFP410

    此致!

    佐伊