This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A-Q1:如何知道 LVDS 显示屏上的像素数据分配格式?

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1346786/sn65lvds93a-q1-how-to-know-pixel-data-assignment-format-on-the-lvds-display

器件型号:SN65LVDS93A-Q1

您好!

摘自产品说明书的 表2。 像素数据分配、8位连接有3种不同的格式。

我的问题是、如果处理器使用格式1 (R0到 D0、R1到 D1等)、什么样的方案可以通知 LVDS 显示 现在使用格式1?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您应该参考显示屏 数据表来找到它需要哪种 LVDS 数据格式、然后相应地配置发送器。

    此致、
    伊克拉姆