This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:PCIe 至1000BASE-KX

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1346293/tlk10232-pcie-to-1000base-kx

器件型号:TLK10232
主题中讨论的其他器件: DP83869

我需要在 PCIe 和1000BASE-KX 之间建立一个桥接器、  TI 是否通过 PHY 或类似工具支持此功能?  否则、没有像 PCIe 转 XAUI 等这样的替代解决方案 、并有第二个器件转1000BASE-KX。   

其中仅列出了 TLK10232、以便接受问题。  如果我们使用由两部分组成的解决方案、那么它可能是辅助器件。   查找有关器件选择以及尚未选择器件的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    您计划使用哪一代 PCIe?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更喜欢第3代、但第2代可能具有足够的 BW 来支持1000BASE-IF 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    遗憾的是、我们没有任何可用于在 PCIe 和100BASE-KX 之间建立桥接的器件。 通常、FPGA 用于在这些协议之间建立桥接。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到一个 PCIe 转 RGMII 器件。  TI 是否有 RGMII 到 KX?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    我将此主题重新分配给另一个组织、这可以帮助推荐一个 RGMII 到1000BASE-KX 器件。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    DP83869PHY 理论上可支持 RGMII 转1000Base-KX。 但是 、我想重申一点、这不是典型的用例、DP83869基于1000Base-KX 接口的性能尚未表征。 数据表无法保证性能、但考虑到两侧都满足电压输出摆幅规格、该配置应该可以正常工作。 请执行您自己的评估。

    --

    此致、

    林希尔曼