This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:模拟引脚的 RD_M、RD_P、TD_M 和 TD_P 的等效电路。

Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1347119/dp83826i-equivalent-circuit-of-rd_m-rd_p-td_m-and-td_p-of-analog-pins

器件型号:DP83826I

您好、团队成员:

客户想知道  DP83826I 模拟引脚的 RD_M、RD_P、TD_M 和 TD_P 的等效电路?



是否有可能披露  如下等效电路?

   

感谢您的帮助。

此致、
山崎明久

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akihisa-San:

    遗憾的是、我们无法在外部共享内部设计。  不过、DP83826PHY 是电压模式驱动器、而不是电流模式驱动器。

    请问你提出这问题的原因是甚么? 客户是否面临任何功能问题?

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hillman-san,

    感谢您的评论。 我明白了。
    我会 告诉客户我们不能这样做、因为客户没有告诉我为什么也不能。

    此致、
    山崎明久

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akihisa-San:

    感谢您的理解。

    --

    此致、

    林希尔曼