This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML-SP:接口-内部论坛

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1346314/ds16f95qml-sp-interface---internal-forum

器件型号:DS16F95QML-SP

团队、您好!

代表我的客户发布:

我正在搜索 PN 的其他封装信息:" DS16F95WFQMLV "我可以在数据表上看到这是一款陶瓷扁平封装、但在尺寸部分、它的状态是"玻璃"、表示器件的主体长度。 我正在编写一份内部文档、用于形成/细化导联。 我需要知道玻璃是否指示引线的玻璃密封件、并需要进行精细和严重泄漏测试、以确保玻璃密封件没有裂缝。

在这个 CFP 的包装部分上面是 CDIP 包装大纲,它也标出"玻璃密封剂"-所以我不是完全确定。
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    我已经联系了我们的高可靠性团队。  当我听到他们的回复时、我会告诉您。

    很抱歉耽误你的时间。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby 您好、

    谢谢你。

    希望尽快获得此信息。

    此致、

    雷南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们把我重定向到一个封装工程师。 我已经把他弄丢了。 我会让你知道他说的是什么。

    编辑:"玻璃"指的是玻璃冰箱的密封方式。 尺寸为参考尺寸、封装的边缘到边缘。 该封装经过了精细和严重泄漏测试并通过了测试。 铅是 SnPb。"

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby 您好、

    如果我理解这一点、那么所讨论的组件具有封装图 NAD (非成形/直引线)、然后需要进行额外的精细和严重泄漏测试、以确保不会随着引线的改变而损坏玻璃框架密封件。 是这样吗?

    此致、

    雷南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    我已将其抄送给内部联系人。 你应该能够跟他跟进。

    -鲍比