This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1101L:如何连接芯片输入信号 DIN+/DIN

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET1101L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1347221/onet1101l-how-to-connect-the-chip-input-signal-din-din

器件型号:ONET1101L

您好,

我想用 ONET1101L 芯片来驱动激光二极管。 在查看数据表的过程中、我看到输入端子 DIN+和 DIN-分别是正向输入端子和反向输入端子。
我想知道:
1.这个输入信号是一对差分信号吗? 是否可以触发单端信号? 如果需要、应如何连接这两个引脚?
2.在芯片引脚 MOD+和 MOD-上 DIN+和 DIN-的电平有什么影响、对驱动激光有什么影响?
如果可能、请提供设计规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 正确答案是差分信号。 如需更佳的抗噪性能、请选择  

    2)。 DIN+和 DIN-被用来调制或驱动 MOD+和 MOD-引脚。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的答复、我想了解更多相关信息。
    1.在输入 DIN+和 DIN-之前、脉冲信号 I INPUT 是否需要从单端信号转换为差分信号? 有推荐的芯片吗? 输入信号时是否需要添加端子匹配电阻器或上拉电阻器?
    2.可以通过寄存器将此芯片配置为连续输出模式,而不是单脉冲输出模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此部件通常用于具有8b/10b 编码数据或 PRBS 模式的以太网或光纤通道等通信应用。 因此、在应用中不使用它来提供脉冲响应。 另请注意、数据表中的输出是交流耦合的。

    该器件无法自行生成连续数据模式或脉冲。

    此致、Nasser