This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0001:LMH0001和其他支持 SMPTE 344M 的驱动器的使用寿命状态

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0302, LMH0001, LMH0318, LMH0376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1347176/lmh0001-lifetime-status-of-lmh0001-and-other-drivers-supporting-smpte-344m

器件型号:LMH0001
主题中讨论的其他器件: LMH0318LMH0376、LMH0302

尊敬的专家:

 LMH0001的寿命状态是什么、有没有估算其仍处于生产状态多少年?

 LMH0001评估板似乎已过时、无法从任何地方获得。  哪些其他 类似 SDI IC 会用于 SMPTE 344M 标准的串行数字接口并 具有可用的评估板?

谢谢、此致、

奥利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 POLLi:

    目前没有淘汰此器件的计划。 通常、在发生这种情况之前会有很好的时间-如果是的话。

    是的、我同意这是较旧的器件之一。 有些器件较新、但比 LMH0001提供的功能更多。 请了解一下 LMH0376或 LMH0318。 这些器件都是更新得多的器件、但提供的功能更强、可提供总体客户应用。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nasser

    多亏了信息、这些较新的器件仍然不能正常工作、因为信号的输出上升/下降时间不符合  SMPTE 344M 标准。

    但是 LMH0302看起来也很有用、是否有计划在不久的将来淘汰它?

    此致、 Olli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Olli:

    我很抱歉,因为我拼错了你的名字。 没有计划 淘汰 LMH0302。

    此致、Nasser