This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1EVM:SER 929 EVB 的 Windows 配置

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1347603/ds90ub929-q1evm-windows-configuration-for-ser-929-evb

器件型号:DS90UB929-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP

你好  

您能否确认我们的 笔记本电脑 Windows 配置与上次 SER EVB 929批参考是否兼容: # 81054000xx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nabil:

    929 EVM 使用模拟 LaunchPad (ALP)作为 GUI。 ALP 与 Windows OS (XP、7、10、11)兼容。

    此致!

    插孔