This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:关于 ADDR 引脚的问题

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1347626/tca6408a-question-about-addr-pin

器件型号:TCA6408A

您好!

我注意到在 TCA6408A 手册(SCPS192E 版本)的第3页中、建议将 ADDR 引脚直接连接到 VCCP 或 GND。

不过、在第33页的布局示例中、ADDR 引脚连接到 VCCI。

如果我使用 VCCP 为1.8V、VCCI 为3.3V 的配置、则将 ADDR 连接到 VCCI 与 VCCP 之间有何差异?

哪一个会是更好的选择?

此致、

丹尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADDR 引脚以 VCCP 为基准。 因此3.3V 是一个有效的高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我漏掉了 ADDR 的 V_IH 信息。  感谢您的慷慨响应。