This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:最小接收器带宽是多少?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1347103/ds125df1610-what-is-the-minimum-receiver-bandwidth

器件型号:DS125DF1610

" 此交流耦合接收器的最小带宽为16kHz "的含义是什么。  对于12.5Gbps 通道、16kHz 带宽相当低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcos:

    16kHz 是将通过片上交流耦合网络的最小频率。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢卡斯,"带宽"这个词是非常令人困惑的。  16kHz 是交流耦合电路的高通截止频率。  现在我明白了。  感谢您的澄清。  马科斯