This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:当 CPU 启动时,偶尔无法连接 USB 集线器(TUSB8041)

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, AM6412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1340552/tusb8041-when-the-cpu-started-it-can-t-connect-the-usb-hub-tusb8041-occasionally

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: AM6412

重新启动 TUSB8041、有时它运行良好、有时 USB 2.0会断开。

 

当 USB 2.0断开连接时、CPU UART0的打印效果如下:

 

与上面的情况相比、当连接 USB 2.0时、CPU UART0的打印输出如下:e2e.ti.com/.../0880.pdfe2e.ti.com/.../_B065FA5E_-Microsoft-Word-_87656368_.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB8041是直接位于 CPU 板上、还是通过 USB 电缆进行连接?  如果通过 USB 电缆连接、是否尝试了不同的电缆?

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到原理图产生了另一个问题。  发布内容并关闭副本。

    e2e.ti.com/.../0842.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了前面有关 USB 电缆的问题外、您能否提供 L9的器件型号?  

    谢谢。

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它位于 CPU 板上。 我们使用它来扩展 CPU USB 接口。 CPU 为 AM6412

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 CPU 启动时偶尔无法连接 USB 集线器(TUSB8041)。

     

    重新启动 TUSB8041、有时它运行良好、有时 USB 2.0会断开。

     

    当 USB 2.0断开连接时、CPU UART0的打印效果如下:

     

    与上面的情况相比、当连接 USB 2.0时、CPU UART0的打印效果如下:

     e2e.ti.com/.../4174.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,,当 USB2.0或 USB3.0断开连接时n‘t 仅将集线器复位就无法获得良好的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供 CPU 信息和电缆信息。  我看到集线器并非总是连接的;它与集线器之间的走线距离有多长?  您是否有可以与我共享的布局文件?

    我相信这些调试消息来自驱动程序。  正在使用什么操作系统和驱动程序?  我可以查看这些错误消息、看看是否有线索。

    谢谢。

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有关于此问题的任何更新?

    此致、

    尼古拉斯