This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:支持多达8个从器件

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1347559/tca9548a-support-up-to-eight-slave

器件型号:TCA9548A

大家好、

很抱歉、我不熟悉 TCA9548A、所以我想再次确认有任何问题或者 TCA9548A 支持多达8个从器件时应该关心的项目吗? 我看到它最多可以支持8个从站、但我想知道它是否有任何副作用我错过了8个从站应用。

*我还没有检查我的客户有多少奴隶,只是好奇这个问题。

谢谢。

此致、

罗伊   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    感谢您向我们提出问题。 无需担心 TCA9548A 可支持多达8个从器件。 由于其8通道配置、这是该器件的预期用途。  

    此致、

    亚历克斯