This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS221:TMUXHS221NKGR 有关关断电容、XT 和电路的问题

Guru**** 2811865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1348517/tmuxhs221-tmuxhs221nkgr-question-about-off-capacitance-xt-and-circuit

器件型号:TMUXHS221

您好,,

   由于项目要求、请为我提供关断电容、谢谢。

    

   我需要 确认以下信息:

  1. " XT "是什么意思?
  2. 您能否提供有关该电路的建议?

    

    

    此致

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    Unknown 说:
    由于项目要求、请为我提供关断电容、谢谢。

    对于关断电容、我们估算约为1-2 pF。

    Unknown 说:
    " XT "是什么意思?

    XT 是串扰的简称。 在这种情况下、它指在 DA 和 DB 通道之间可能发生的串扰噪声/损耗量。

    [quote userid="596946" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1348517/tmuxhs221-tmuxhs221nkgr-question-about-off-capacitance-xt-and-circuit 能否提供有关电路的建议?

    看看此原理图、我会看到 HSD2已通过/OE 引脚下拉至接地、这向我表明这些通道未在使用。 此外、我看到 HSD 通道未连接到任何地方、USB DP/DM 通道进入 D+/-引脚。 USB2通道的目标路线是什么? 它们是要接地还是要将 HSD1连接到另一个下游器件?

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安