This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:HEO/VEO 阈值概念

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1348430/ds250df230-heo-veo-threshold-concept

器件型号:DS250DF230

您好!

1) 1)编程人员指南(SNLU182G)中的"7.15 HEO/VEO 锁定监控"说明:

"启用或禁用 CDR 锁定 资格的水平眼图(HEO)和垂直眼图(VEO)监控。 HEO/VEO 锁定监视将在 HEO 或 VEO 低于 配置阈值时导致 CDR 失锁。"

用"低于配置的阈值"来表示"阈值或更低"?

或者您是指"小于阈值"?

2) 2) 我认为当超过0x6A 设置的阈值时、它会锁定。

您的意思是"超出阈值"吗?

或者您是指"阈值还是更多"?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    1.基于所使用的语言,如果 HEO 或 VEO 低于阈值,我希望 CDR 锁定会丢失。

    2.我希望当 HEO 和 VEO 大于或者等于阈值时、CDR 可以锁定。

    请注意、寄存器0x6A 配置阈值、使其在建立锁定之前满足;而寄存器0x76配置建立锁定后的阈值。

    此致!

    卢卡斯