This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E001-Q1:最大正向电压和电流限制

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E001-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1348243/tpd4e001-q1-maximum-forward-voltage-and-current-limit

器件型号:TPD4E001-Q1

 TPD4E001-Q1内二极管阵列的正向压降是否有规范?  我想知道它是否可以用作某些数字信号上的导向二极管阵列、在这些数字信号中、TVS 的 TVS 部分连接到3.3V 电源轨。  输入信号通常也会低于3.3V、但 有时 可能高达36V、但我们会在 TVS 阵列之前将一个电阻器与信号串联、以便在这种情况下限制电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:  

    对于 TPD4E001-Q1、在10mA 的正向电流下、正向电压的典型值为0.8V。 希望这对您有所帮助。  

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致!

    麦肯齐