This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9416:通过上拉电阻器泄漏电流?

Guru**** 2963680 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9416, TCA39306, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1347987/tca9416-current-leakage-through-pull-up-resistor

器件型号:TCA9416
主题中讨论的其他器件: TCA39306、 PCA9306

您好、团队成员:

我的客户担心、当 VCCB 为0V 时、可能会有从 VCCA 到 VCCB 的电流泄漏。

是否会有如下图所示的泄漏电流路径?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    根据数据表中的说明:

    当 VCCA 和 VCCB 上电时禁用 TCA9416会禁用一次性和内部直通 FET。 内部上拉电阻器仍接通。  

    上拉电阻器由每一侧的电源电压单独控制。 当电源高于 UVLO 时、该特定侧(A 与 B)的上拉电阻器被启用。 当电源低于 UVLO 时、该特定侧(A 与 B)的上拉电阻器被禁用。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler-San、

    感谢您的解释。

    在运行期间、当 VCCB 变为3.3V 至0V 时、情况如何? 它会进入 UVLO 吗?
    我的客户担心、VCCB 可能会因为内部上拉电阻而不会低于 UVLO。

    是否有没有没有内部上拉的 I2C 电平转换器?

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    当 VCCB 在运行期间变为3.3V 至0V 时,情况如何? 它会进入 UVLO 吗?
    我的客户担心、 由于内部上拉、VCCB 可能不会低于 UVLO。

    VUVLO_FALL =欠压锁定下降阈值将是 VCCB 从3.3V 变为0V 时需要关注的规范。 当 VCCB < 0.6V 时、我们始终可以预期会出现 UVLO 条件、因此将禁用内部上拉电阻。  

    如果客户无法将 VCCB 拉至小于0.6V、那么器件内部的上拉电阻器将不会被禁用。  

    是否有没有内部上拉电阻器的 I2C 电平转换器?

    可以。 TCA39306/PCA9306。 这些是无源电平转换器、没有对器件的内部上拉电阻。  

    此致、

    泰勒