This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:CAP DAC 范围

Guru**** 2526310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1344436/ds110df111-cap-dac-range

器件型号:DS110DF111

您好!

寄存器0x36中提到的 CAP DAC 范围是多少? 改变它有什么影响? 这通常是需要手动更改的东西还是通常应保留默认值?

谢谢!

此致、

扎克·金布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    应将其保留为默认值。 通常、在 ATE 测试/验证期间、我们会根据不同数据速率下的测试找到最优电容 DAC 设置。 可能可以针对每个器件对其进行修整。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,纳赛尔!