大家好、
在闭环反馈控制中、我们使用 ONET1141L 作为10mW 激光二极管驱动器、通过监控激光二极管内置的光电二极管(MPD)来实现。
我们将激光驱动器用于100M 变送器电路。 我们知道在此速度下不存在我们 此处所讨论的特征行为。
Q1:温度
我们的应用适用于85°C 电子铝外壳温度:我们从激光驱动器107C 读取外壳温度设置为85°C。 这非常接近绝对最大额定值。
- 10年可靠运行的最高工作温度是多少?
- 数据表中提到的绝对最高温度是否意味着 ONET1141L 情况之上的温度或者/并且从寄存器中读取温度?
- 您建议使用哪种散热器、它可以将热量从芯片中传递出来?
Q2:调制
- 如果未设定调制电流、ONET1141L 的输出上的波形模式是什么?
- 如果我们设置了1/10 P0/P1的调制电流与扩展比率、这是否可以耦合到输出?
Q3:监控光电二极管时的噪声
内置监控光电二极管、具有0.25 mA 的耦合效率/10 mW 光功率。
通过寄存器 PDRNG 的光电二极管范围设置、我们发现只有在我们使用较大的分辨率范围时、它才起作用: 1x:高达3080μA / 3μA 分辨率。 任何其他范围都会在 APC 中产生不稳定性控制环路并损坏数据包、从而增加误码率。
- MPD 的设置应该是什么?
- 是否存在一些外部元件使 MPD 输出平滑的方法?
请查找测量的外部引脚二极管在具有和不具有调制电流情况下的波浪图形图片。
无调制电流、PO = 6mW

调制电流、PO = 6mW、BIAS ~调制电流

谢谢
迈克尔