This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:原理图审阅

Guru**** 2885750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1346366/tusb2046i-schematic-review

器件型号:TUSB2046I

尊敬的支持团队:

我已经完成了使用 TUSB2046IBVF 的 USB 集线器的原理图、它可以为每个端口提供1.5A 的电流。 我很感谢您的全面审查。  

感谢您的帮助。

此致、

塞巴斯蒂安·赛宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在 进行原理图审核、并将在星期二之前发送我的评论。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SEBIN:

      原理图看起来相当不错、唯一建议是在所有 DP/DM 信号上添加22pF 电容器。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢你的评分

    此致、
    SEBIN