This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP8386E 以太网 PHY RGMII 时序分析

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1346720/dp83867e-dp8386e-ethernet-phy-rgmii-timing-analysis

器件型号:DP83867E

要对 DP8386E 以太网 PHY 进行 RGMII 时序分析、请参阅 PHY 数据表 (SNLS504D)中  的图7.6、 TsetupR 是否是 PHY 上信号的输入设置要求?

如果是、为什么它显示在接收波形中?

如果不是,PHY 需要什么输入设置/保持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shilpa:

    我不确定这是否回答了您的问题。 接收器端的设置和保持时间具有下面提供的最低要求:

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些信息。 在数据表中的表7.10中 给出了 TsebtT 和 Tsebr,它是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shilpa:

    TsebtT 和 Tsebrk 是我们的 PHY 可以编程的可调延迟。

    --

    此致、

    林希尔曼