This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:使用 DP83865物理层进行的兼容性检查

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1347393/dp83867ir-compatabilty-check-with-dp83865-phy

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件:DP83865、

您好!

在之前的设计中、我们采用了能够有效发挥作用的 DP83865 PHY 芯片。

但是、我们最近使用 DP83867IR PHY 芯片将其替换为一对一替代。

遗憾的是、新的 PHY 芯片未按预期响应。

请查看随附的两个版本的原理图。 请审阅这些建议、并在需要进行任何修改时提供建议。

1) 1)您能否确认新原理图设计中的 PHY 地址连接是否与现有设计中的 PHY 地址连接相匹配?

2) 2)在新设计中、我们在 RX_D0至 RX_D7中添加了33欧姆电阻器、这是此芯片所必需的?

谢谢  

帕维斯兰·关塞卡兰  

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavithran:

    • 可以满足 PHY 初始条件。 束带正确。
    • DP83867不需要 MAC 接口上的33欧姆电阻。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的快速响应。

    我们已将 DP83865的 PHY 芯片替换为 DP83867IR 芯片。

    请确认 MAC 接口上的33欧姆电阻器(TX_CLK、GTX_CLK、PHY_CLK、TX0-TX7、TX_ER、 DP83867IR 芯片不需要 TX_EN、RX_ER、RX_DV、RX0-RX7)。

    此外、请确认新的 PHY 芯片设计(DP83867IR)是否需要更改任何电阻值。

    谢谢你。

    P·古纳塞卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavithran:

    以下是有关客户的全新 DP83867 PHY 设计的一些反馈:

    • 我们不希望 MDI 线路上有任何上拉电阻器和去耦电容器。  
    • 请遵循 DP83867PHY 的 MDI 线路连接:

    我们还提供了原理图检查清单、可以进一步帮助您进行设计。  如果您还有其他问题、请填写并告知 MW:

    e2e.ti.com/.../6165.DP83867_5F00_Schematic_5F00_Design_5F00_Review_5F00_Checklist.xlsx

    --

    此致、

    林希尔曼