This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:LEDCFG_Register 中的值

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1346714/dp83825i-value-in-the-ledcfg_register

器件型号:DP83825I

我有一个关于"LEDCFG_Register"的问题。  根据文档(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83825i.pdf?ts = 1712561683137)、该寄存器中的值为0x0010 [LED_2_Control = 1 (LED/Tx Rx 活动)]。  但值0x0555实际上在此寄存器中[0x5 = Speed、100BASE-TX 为 High ]。  这个值绝对是可以的。 问题是、文档中是否存在拼写错误、或者芯片的某些修订版本是否发生了更改、相关内容未在文档中得到反映。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Petr:

    很抱歉、我不确定我是否完全理解您的担忧。

    我想问一下您指的是哪个寄存器?

    寄存器0x0010表示 PHY 状态、寄存器0x0005表示链路伙伴广播。 我认为这些寄存器不用于调节 LED2。 您是指寄存器0x460吗?

    --

    此致、

    林希尔曼

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hilman:

    如果我正确理解、则0x460是寄存器的地址、0x00010是该寄存器中的值。  它对应于我所参考的文档。 但是、我发现此寄存器中有一个值为0x0555 (此值对于我们的产品是可以的、这对我们来说并不复杂)。

    这就是为什么我问这种差异是因为文档中有一个拼写错误造成的、还是芯片在过去被修改过。

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Petr,

    感谢您指出。 这是数据表上的一个拼写错误。 我们将在产品说明书的新版本中修复该问题。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好,非常感谢你的意愿!

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Petr:

    谢谢你。

    --

    此致、

    林希尔曼