This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:增强模式配置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1347877/dp83826i-enhance-mode-configuration

器件型号:DP83826I

大家好、

我的客户正在将 DP83826I 与 AM62配合使用、他们需要在使用时配置 DP83826的增强模式。  

DP83826在基本模式下可以很好地工作、并且我们是否有关于如何通过软件更改从基本模式更改为仅增强模式的指南?

已经完成了基本模式的硬件设计、不可能换硬件。 他们现在使用的是 如下所示的 dp83822.c 软件。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wu:

    将 PHY 从基本模式更改为增强模式的唯一方法是通过 DP83826的引脚1。  

    我们仍然强烈建议客户通过引脚1更改模式运行方式。

    --

    此致、

    林希尔曼