This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:变压器中心抽头连接

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I, TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1348952/dp83825i-transformer-center-tap-connection

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件: TPS2373

您好、专家。

我正在处理一个使用 DP83825I 和 TPS2373 (802.3bt 4类器件)的项目。 对于变压器上的器件侧中心抽头的连接、我有点困惑。

DP83825I 数据表提供了推荐电路、但其器件侧中心抽头连接不同于 TPS2373 EVM。 据我了解、DP83825I 电路用于滤波目的、而 TPS2373 EVM 电路专注于阻抗匹配。 根据该线程(e2e.ti.com/.../bob-smith-termination)、连接可能取决于特定的 PHY 应用。

所以、我想知道哪个电路最好遵循:DP83825I 电路、还是 TPS2373 EVM 中使用的 Bob Smith 终端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    • BOB Smith 终端应连接在磁性侧和连接器侧、
    • 中心抽头电容器应连接在 PHY 和磁侧之间。

    --

    此致、

    林希尔曼