This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:PCI 引脚的电压泄漏

Guru**** 2915100 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1348392/xio2001-voltage-leaks-into-the-pci-pin

器件型号:XIO2001

大家好、

请告诉我有关 XIO2001的信息。

在我们的设计中、PCI 器件的电压在加电时泄漏到 PCI 引脚中。

以下波形是否可接受?

此致、

北川市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北川山祝您好运、

    我认为只要满足 PERST#信号定时、这应该是可以的。 在此过渡期间和 Perst#之后、应将信号置为有效。 请注意数据表的图6-1:

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    感谢您的答复。

    这是否意味着在 Perst#置位时 PCI 管脚内部不会损坏。


    此致、

    北土瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北川 SAN:

    您的理解是正确的。 在 PERST#期间、有可能会在电源和基准时钟上发生转换。 我们不会预计造成器件损坏。 此外,也没有这方面的报告。

    此致、Nasser