This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:热插拔功能

Guru**** 2926410 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1348961/tca9548a-hot-swap-function

器件型号:TCA9548A
主题中讨论的其他器件:TCA4307

团队、

我想了解一下 tca8548函数、您能和我分享一下器件内部功能图、它用于支持热插拔功能吗? 是否需要任何特定外部电路来支持热插拔?

 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件没有热插拔功能。 控制器必须禁用要进行热(取消)插拔的任何通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qiang:

    器件功能图位于数据表的第13页。 话虽如此、该器件不支持热插拔。 您可以查看确实实现热插拔的器件、例如 TCA9511和 TCA4307。

    此致、

    亚历克斯