This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1EVM:DS90UB929-Q1EVM

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1349045/ds90ub929-q1evm-ds90ub929-q1evm

器件型号:DS90UB929-Q1EVM

连接到 PC 的 HDMI 的视频板会建立 HDMI 连接、Windows 会将其检测为附加显示。

连接到另一台 PC 时、在 Windows 中无法检测到相同的视频板。

到目前为止、我们观察到3台 PC 与视频板具有可靠的 HDMI 连接、而4台 PC 没有 HDMI 连接。

所有7个视频板都具有完全相同的硬件配置(跳线和模式设置)。 这些板几乎始终在3台 PC 上工作、而在4台 PC 上不工作。

期待您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是随后的测试 proceduree2e.ti.com/.../HDMI-test-sequence.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    感谢您提供此信息! 请允许我在1-2个工作日内查看此信息、以查看启动流程是否有任何问题。

    您能否通过用于初始化器件的脚本或源本身分享输入的计时参数是什么?

    谢谢。

    米格尔