This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:规格检查

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1347345/ts3usb221a-spec-check

器件型号:TS3USB221A
主题中讨论的其他器件:TS3USB221

您好  

我有一个问题、TS3USB221ARSER、这个 USB 2:1开关由于接线要求、

请帮助确认是否可以按如下所示使用 D+/D-交换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    可以、只要 D-和 D+进出相同的相关端口(即、 E D-进入1/2D+、D-从 D+中出来。) 只需确保通道极性也正确连接到器件和主机。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的评论、

    此外、TS3USB221可以应用于 I2C 信号? 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    是的、TS3USB221也可用于多路复用 I2C 信号。 请使用 该主题 了解有关该主题的更多信息。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安