This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL112:无需外部时钟即可支持 IO-link

Guru**** 2770415 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1348550/tiol112-support-the-io-link-without-needing-an-external-clock

器件型号:TIOL112

大家好、

我们是否有一个无需外部时钟即可支持 IO-link 的元件?

谢谢你。

此致、

沃特·克拉格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不确定我是否理解你所问的问题。  TIOL112是一款简单的收发器、可以转换来自微控制器和 IO-Link 电缆的数字信号。  它不需要外部时钟、因为所有信号都在微控制器中生成。  但是、微控制器可能需要外部时钟源、但该问题与 TIOL112并无直接关系。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    感谢您的答复。

    事实上、它与 TIOL122并无直接关系、我无法在不加入组件的情况下提出问题。

    我想知道我们是否具有集成时钟的 IO 链路组件、这样就不需要外部时钟、而不需要来自 MCU ORSO 的外部时钟。

    此致、

    沃特·克拉格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    通常、有一个运行 IO-Link 协议栈的 MCU 与 IO-Link 收发器结合使用、以处理通信的模拟 PHY 方面。  我们没有单个集成器件、我们的所有 IO-Link 收发器都需要 MCU、我认为 MCU 需要外部时钟。  但是、我的专业知识涉及 TIOL112、而不是我们的 MCU 产品系列、因此我不知道是否有具有内部时钟源并能够满足 IO-Link 固件要求的 MCU 选项。

    此致、

    乔纳森