This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926QSEVB:数据转换器论坛

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1348882/ds90ub926qsevb-data-converters-forum

器件型号:DS90UB926QSEVB

您好

   如果我们禁用展频、是否有其他寄存器设置可以提高27MHz 端的54MHz 性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的曹先生:

    除了 SSCG 外、926中没有其他寄存器来降低 EMI。

    此致!

    插孔