This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810-SMP-EVM:用于 Sigcon GUI 的 DS320PR810配置文件

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810-SMP-EVM, DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1348367/ds320pr810-smp-evm-ds320pr810-profile-for-sigcon-gui

器件型号:DS320PR810-SMP-EVM
主题中讨论的其他器件: DS320PR810

尊敬的团队:

 我已购买 DS320PR810-SMP-EVM、并下载带 RTE 的 Sigcon GUI V3。

但我无法通过 Sigcon GUI 访问 DS302PR810器件、它必须具有 DS320PR810配置文件。

可以帮助我获取个人资料吗?

B.R.

 托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您能否给我们讲一讲 DS320PR810-SMP-EVM 的用途是什么?

    此致!

    Evan Su