This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75161B:SN75161B 状态已从 EOL 更改为正在网站上激活。 情况如何?

Guru**** 2815965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1346672/sn75161b-sn75161b-status-has-changed-from-eol-to-active-on-the-web-site-what-is-the-situation

器件型号:SN75161B

各位、

在 SN75161过时之后、我正在努力研究如何应对新设计(*请*不要说我们应该抛弃 GPIB)。

但是、当我今天访问 TI 网站上的161页时、此页已从使用寿命终止变为激活。 情况如何? 这是 THW 网站上的一个小问题、还是您改变了停止生产的决定?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我目前正在与我的产品营销工程师核实此器件的状态。

    我怀疑这可能是个毛刺脉冲、因为该器件采用过时的工艺技术、并且 TI 正在关闭使用这种工艺技术的 FAB。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我的产品营销联系人回复给我...

    看起来 TI 仍在尝试最终确定即将停产的器件列表。 这意味着我可能需要告诉您有关该器件的具体决策。 目前、该器件将保持活动状态。 我认为、如果该器件列在要退出 EOL 的器件列表中、TI 将再次向客户发出 PCN、告知我们将继续制造该器件。  

    不过、我们仍打算在该器件上放置一个 NRND (不推荐用于新型设计)标签、该标签尚处于活动状态。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert:

    我收到的回复是、下面的原始器件型号将处于活动状态。  

    • SN75161BDWR
    • SN75161BN
    • SN75161BDW
    • SN75161BN-NG

    我们的营销团队仍可能会在他们上面贴上 NRND 标签、我们仍建议您在未来寻找替代解决方案。

    正如我在第一篇文章中指出的那样,我们仍在计划关闭旧的制造厂网站。

    -鲍比