This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS116:寻找建议

Guru**** 2839770 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV031A, SN65LVDS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1348537/sn65lvds116-looking-for-recommendation

器件型号:SN65LVDS116
主题中讨论的其他器件:DS90LV031ASN65LVDS31

大家好、

您能帮助检查是否有任何其他具有更好特性(与 SN65LVDS105PWR 相比)的替代芯片 上升和下降时间 分离器/转换器上的噪声?  

要求描述如下:

  • 电源电压:               典型值3、3V
  • 输入类型:              LVTTL/LVCMOS
  • 输出类型:                    LVDS
  • 通道:               1:4
  • 信号速率:             >= 400MHz
  • 上升/下降时间:          典型值250ps
  • 封装:               TSSOP-16

感谢您投入宝贵的时间与精力。

此致!

马特.