This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:如何测量 HEO

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1344663/ds250df230-how-to-measure-heo

器件型号:DS250DF230

您好!

1) 1)在测量 HEO 时、您是否从眼图左端测量? 还是从眼图中心测量?

2) 2) 请告诉我将寄存器地址"0x6A"和"0x76"设置为"0x21"的背景。

即使输入质量较差、还是要尽可能保持锁定?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    1) 1)我的理解是、测量是从眼的左侧开始的。  您能与我们分享您的担忧吗?

    2) 2)这些设置旨在允许重定时器锁定到信号、即使信号质量不好也是如此。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew-san:

    感谢您的答复。

    如下一个主题所示、发生了一个具有意外数据速率的锁定。 为了避免这种情况、我们正在考虑通过更改 HEO/VEO 的阈值来采取对策。

    因此、我想检查 HEO 测量从哪里开始。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1306638/ds250df230-method-for-discriminating-two-input-data/4974644

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1300746/ds250df230-behavior-when-signals-of-different-data-rates-are-input/4974639

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    感谢您对此的详细介绍。  希望通过 HEO/VEO 锁定标准来筛选出错误锁定条件。  如果您有其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew-san:

    我还有一个问题。

    我认为客户不需要知道确切的时间段、但想知道大概的时间段。 我怀疑,为了测量 HEO VEO ,它需要取样十万分。 这可能需要几个10ms 或更长时间。 "那你打算怎么办?"

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    很抱歉耽误你的时间。  我希望获得有关这方面的更多详细信息、但 我认为您是正确的、它需要数十毫秒或更长时间。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    之后、HEO/VEO 测量包括对眼图中心轴的扫描、并确定没有任何命中的区域。  这比完全64x64眼图扫描更快、但仍然需要一些时间。  我们估计这需要 数十毫秒。  下表给出了每个电压/相位位置所花费的时间。

    谢谢。

    德鲁