This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:1个 QSFP28端口/4个 SFP+端口的 DS280MB810配置设置

Guru**** 2390995 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1347006/ds280mb810-ds280mb810-configuration-setting-for-1-qsfp28-ports-4-sfp-ports

器件型号:DS280MB810
主题中讨论的其他器件: DS280DF810

您好、TI 专家。

请帮助解决我的客户有关 DS280MB810应用的问题。

我在下面的文件中列出了所有问题。 非常感谢。  

e2e.ti.com/.../DS280MB810-issue.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    您能否分享一个方框图以说明 DS280MB810在此应用中的使用情况?  它是否处理系统进出流量?

    1) 1)请阅读每个部分的描述。 这些指南可用作系统配置的起点、但您可能需要调整器件。 根据您的描述、我认为您不需要"背板范围扩展"配置。 如果 DS280MB810同时处理入口和出口流量、则可能需要前端口入口/出口配置。

    2) 2)是、可以将3个寄存器写入合并到单个寄存器写入中。 但请注意、3次寄存器写入的目的是仅通过使用读取-修改-写入过程影响寄存器的特定位。 本编程指南中的大多数写入操作都有一个写入掩码。 此写入掩码指示写入将影响哪些位。 务必注意这一点以避免错误的寄存器写入。

    有关读取-修改-写入(RMW)过程的更多详细信息、请参阅 以下摘自我们的10G 重定时器编程指南的内容。

    3) 3)您能否提供有关不清楚的方面的更多详细信息?  配置两个 DS280MB810时、只需相应地调整 I2C 器件地址以选择正确的器件即可。

    4) 4)感谢您指出这一点。  这是一个拼写错误、0xF1应读回0x42。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    感谢您的快速响应。  

    客户解决了自己的问题。  

    这款器件还有另一个技术问题。  

    是否可以知道 DS280MB810可以支持25.78125Gbps 以获得更好的眼图波形?

    以下是测试结果。 布线距离为13英寸、PCB 材料为 DS-7409DQN。

      为100mV 和18ps。

    下面是我们的 EVM 测试结果。  布线距离为10in、PCB 材料 FR-4。

    眼罩为320mV 和29ps

    我能否知道如何改善客户设置的眼罩?  或者这是我们的器件限制?

    另一个问题是、如果这是 DS2280MB810的限制。 我们是否有另一个在25Gbps 时具有更高眼罩性能的 P2P 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    几个问题:

    • 客户是否已调整 EQ 以获得 DS280MB810的最佳性能?
    • 客户是否尝试过调整 DS280MB810的直流增益?
    • 客户是否尝试调整发送至 DS280MB810的信号的 TX 前体/后体设置?

    如果 DS280MB810无法满足客户的需求、DS280DF810实际上就是 P2P。  但请注意、DS280DF810需要一个25 MHz 参考时钟。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    感谢您的快速反馈。  

    是的、我的客户基于 DS280MB810调优指南(SNLU199)来对 EQ 和直流增益进行微调。  

      

    当他们使用10Gbps VCO 时、眼罩很好、但在他们选择25Gbps VCO 后、即使他们微调 EQ 和直流增益、也无法增强眼罩。  

    您能否分享一些增强眼罩的经验?

    我可以知道您对 DS280MB810 要求25 MHz 参考时钟的理解是什么吗?

    我查看了转接驱动器 MUX 的最新发展蓝图。 DS560MB810与 DS280MB810引脚对引脚兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    如果客户已经微调了 EQ、直流增益和 EQ 带宽、我建议他们尽可能调整要发送至 DS280MB810的信号的 TX 前体/后体设置。  添加一些前体和后体加重可产生很大的影响、尤其是在25Gbps 时。

    是否可以知道您对 DS280MB810 要求25 MHz 参考时钟有什么含义?

    请注意、这适用于类似的器件 DS280DF810。  这是一个重定时器、如果 DS280MB810用于客户系统中的容量不足、可使用该重定时器。

    此外、目前没有发布 DS560MB810的计划。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew、

    请帮助回答以下问题。  

    1.当 DS280MB810用作 MUX 时、它是否仍具有转接驱动器功能?

    2. DS280MB810可以补偿损耗、但是否有解决方案可以解决由不连续过孔/连接阻抗导致的反射?

    3.如果客户将解决方案从 DS280MB810更改为 DS280DF810、它是否支持10G KR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    1) 1)是的、DS280MB810在用作多路复用器时仍适用 CTLE。

    2) 2)不是、DS280MB810是一款线性转接驱动器。  它将传递它接收到的任何信号。

    3) DS280DF810不支持链路训练、这是10G-KR 协议的一个方面。  如果链路训练被禁用、DS280DF810可支持10G-KR 信号。  您能分享一个方框图吗?  10G-KR 不用于前端口应用、因此我想更好地了解它如何融入他们的系统。

    谢谢。

    德鲁