This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1057AV-Q1:TCAN1057AVDDFRQ1硬件电路故障排除

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230, TCAN330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1349004/tcan1057av-q1-tcan1057avddfrq1-hardware-circuit-troubleshooting

器件型号:TCAN1057AV-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65HVD230、、 TCAN330

尊敬的团队:

目前是电路板中的 TCAN1057AVDDFRQ1器件。 我们无法与 CAN 设备通信。

我们阅读了有关 TXD 引脚上的上拉电阻器的一些其他论坛、正是该论坛所需的。

下面是我们的硬件电路、

TXD 和 RXD 直接连接到 MCU、CANL 和 CANH 直接连接到连接器。

现在、我们已使用 SN65HVD230等先前设计中的其他 CAN 芯片以及以下硬件对固件进行了测试

工作正常、因此我想了解我们在所用电路的当前部分中的错误。

期待您的建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santu,

    TCAN1057AV-Q1是一款5V CAN 收发器、因此为 VCC 引脚提供3.3V 电压可使器件处于欠压状态。 SN65HVD230是一款3.3V 收发器、这就是您之前设计工作的原因。  

    您正在寻找更新的3.3V CAN 收发器、还是改用5V CAN 总线?

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您指出错误。

    建议的 Vcc 为4.5 - 5.5V

    VIO 支持1.7V 至5.5V 电压

    我正在寻找一款具有成本效益并支持3.3V CAN 收发器的新器件。

    我发布的另一个区别是我们的 MCU 仅支持 CAN2.0B、而  TCAN1057AV-Q1支持 CAN FD。 那么、如果我使用支持 CAN FD 的 CAN 收发器器件、它是否会与我们的 MCU 配合使用?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santu,

    我们将在今年晚些时候发布新系列的3.3V CAN 收发器、否则 TCAN330将是一个很好、相对较新的替代器件。 CAN FD 收发器仍可支持 CAN2.0B。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您推荐替代器件。 我还遇到了一些支持3.3V 电压的其他组件、例如 TCAN34XX 系列。

    在我查看的所有数据表中、他们在系统示例部分下提到了具有 CAN FD 通道的 MCU。

    我将介绍电流器件 TCAN1057AV-Q1、在该器件中、我们将 VIN 调整为5V、并使用 CAN 2.0通信对其进行测试。

    谢谢你。