This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:AM26C31输出电压问题

Guru**** 2813705 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, THS6222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1348373/am26c31-am26c31-output-voltage-problem

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件: THS6222

团队成员

我目前使用 AM26C31来设计产品的输出驱动信号(单端到差分)

据我了解、根据规格来看、AM26C31的输出电压 VOD 为3.1V (RL = 100 Ω)。 这意味着输出将获得大约6.2Vpp 的信号。

因此、我想问我是否要将输出增加到10Vpp、是否有任何推荐的元件或方法可实现?

我注意到其他制造商将会标记 VOD = 5V (无负载)、但在正常应用中、输出终端不能处于空载状态。

 太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用5V 电源获得5V VOD、您需要一个超级导体。 您需要多大的负载电流、以及能够承受多大的压降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo-Wei:

    Unknown 说:
    我想问我是否要将输出提高到10Vpp,是否有任何推荐的组件或方法来实现?

    这个器件基于 RS422标准、此标准不尝试实现10V 差分信令。 如果您希望发送的电压超过此器件可提供的电压、则可能需要使用某种线路驱动器。 您需要10V 信号有什么特殊原因吗? 具有如此高的振幅有几个缺点。  

    Unknown 说:
    我注意到其他制造商会将 VOD 标记为5V (无负载)、但在正常应用中、输出终端不能处于空载状态。

    正确、在实际应用中、器件始终有一些负载。 由于驱动 FET 和保护二极管之间会出现损失(压降)以防止反向偏置、因此使用5V Vcc 实现5V 输出是不可行的。 标记为5V VoD 的制造商意味着他们可能没有保护二极管...  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 事实上、我使用 RS422设计的部分应用只是为了将"单端信号转换为差分信号"供客户使用。 我没有真正使用 RS422标准来执行应用。

    目前、客户需要获得输出电压为+5~-5的差分信号。 我最初不理解 RS422标准、因此遇到了一些问题。 我认为、为了实现此功能、我应该使用其他高速光耦合器和其他元件。

    感谢您的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo-Wei:

    您可以尝试创建另一个 e2e 螺纹、但可能会标记不同的器件型号、如放大器。 (我想到的是 THS6222)。 这将提醒负责放大器的团队、他们可以将其重新分配给具有差动放大器的团队、而后者可以建议器件。  

    由于您标记了 AM26C31、它标记了收发器产品线、该产品线没有任何执行10V 差分峰峰值信号的器件。  

    -鲍比