This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4431:是否有满足这些条件的专用 RS232收发器?

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD4431, TRS3122E, THVD4421, SN75155, SN65LVDS049, THVD2410V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1349102/thvd4431-is-there-a-dedicated-rs232-transceiver-that-meets-these-conditions

器件型号:THVD4431

你好?

我目前正在考虑使用仅 RS232的收发器。 我要寻找的条件如下。

-接收器2通道,发送器 2通道

-控制逻辑电平: 1.8 V

-功率级别: 3.3 V ~ 5 V

-输出摆幅级别:可选择±5 V 或±9 V

-最大数据速率: 1 Mbps

- 电路的尺寸应尽可能小

在回顾期间、我看到唯一一款称为 THVD4431的产品、但它的尺寸似乎很大、通道 和功能太多。 (40引脚、带5R3T+RS485)

如果不符合这些条件的产品、请推荐。

谢谢你。

S.Y.Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THVD4431没有可选的输出摆幅;其 RS -232输出使用电荷泵、仅将电源电压提高一倍。

    ±5.5V 是有效的 RS -232电压。 使用±9V 时、您试图解决什么问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、S. Y. Lee、

    我们没有任何满足所列特性的器件。  

    最接近的器件是具有以下参数的 TRS3122E:

    - 2个发射器和2个接收器

    -控制逻辑电压- 1.65V 到5V (通过 VL 引脚)

    -主电源- 1.65V 到5V (通过 VCC 引脚)

    -输出摆幅电压- +/-5.4V (典型值)、当 VCC = 3.3V 至5.5V 时

    -最大数据速率:至少1Mbps @ 500pF 负载

    -24引脚 RGE 封装- 4mm x 4mm 尺寸。  

    它唯一不满足的参数是 可选的摆幅电压。 我们的任何器件都没有可选摆幅电压-并且最符合您所有需求的器件是+/-5V (最小值)。  

    为什么需要可选的摆幅电压-这种情况极不常见(RS -232有效电压电平为+/-5V 至+/-15V、因此+/-5和+/-9V 都是有效的 RS -232电压电平、并将额定电压置于相同的精确系统中)。 因此、我想知道为什么需要这样做、因为我从未在 RS -232系统中将其视为需求、而绝大多数 RS -232收发器、TI 或其他地方、 此外、您还无需选择更改摆幅电压、同时还可以使用许多您需要的现代功能。 我之所以提出这个问题、是因为如果器件满足您的系统需求是硬性要求、那么您可能很难找到符合您系统需求的器件、因此我想再次确认一下为何需要。  

    此致!

    帕克·道德森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简单来说、本文是考察是否可以打造一款  在弱噪声环境下以高速和低电压响应、以及在强噪声环境下以低速和高电压响应的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我知道 RS -232的可用范围是±15V 的原因是用于耐噪声的通信线路。

    ±、在我看来、是否有可能制造一个可在短距离内对19200 μ s 的~ 5.5V (VCC = 3.3V)做出响应(弱噪声环境)的产品。 以及9600且远距离运行(±9.0V (VCC = 5.0V)(强噪声增强)。

    THVD4421 (目前仅确认了 EVM)似乎与多协议内容匹配、但除了预期之外我找不到任何内容、因此我提出了问题。

    S·Y·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一些需要外部高电压电源的 RS 至232收发器、例如 SN75155。

    但在实践中、使用 LVDS (例如 SN65LVDS049)或 LVDS-422/LVDS -485 (例如 RS C1168E 或2×RS)等差分信号处理高噪声环境要容易得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了 您提到的 SN75155、但它也不小。 我亦会重新研究整体计划。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、S. Ye Lee、

    正如 Clemens 提到的、旧器件可能支持 SN75155等多种电源电压、但尺寸更大、通常在许多应用中性能欠佳。  

    我想说的是、THVD4421目前仅在 EVM 中提供、具有与我们的 THVD4431和我们的大多数 RS E-232收发器相同的问题、因为您无法更改 RS E-232的摆幅输出电压-它们将 与 THVD4431中列出的相同。 THVD4421与 THVD4431基本是相同的器件、但只有2T2R rs -232配置、而不是3T5R。  所以这也行不通-我在第一次回复中列出的 TRS 器件仍然是满足您几乎所有的 RS -232要求的最佳选择。  

    如果您非常关注噪声、我同意 Clemens - RS 至485和 RS 422更有可能更佳、因为您的速度仅为1Mbps (LVDS 专为非常快速的通信而设计、如数百 Mbps、因此我认为在这里没有必要)。 它们是差分器件、与 RS–232器件相比、其固有的抗噪声能力更强。 所提到的两个器件也可以、但它们需要一个电平转换器才能将它们与1.8V 控制器配合使用。 但使用2个 THVD2410V 的解决方案(采用3mm x 3mm VSON 封装-因此在电路板上相对较小) 也很可能是一个好的解决方案、因为它允许使用单独的1.8V 电源、以便它可以与1.8V 逻辑连接-它将包括一些其他功能、但最终可能是使用 RS 485的最简单的解决方案。 一般而言、如果您需要考虑噪声、并且您可以灵活地使用什么标准、我强烈建议 RS 至422或 RS 至485 -我们所有不需要额外电平转换器的器件都将是 RS 至485和 RS 至422 (RS 至485、基本上可被视为 RS 更稳健的版本)。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么!

    此致!

    帕克·道德森