This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:显示屏无法从空白状态恢复

Guru**** 2752135 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1337311/sn65dsi83-q1-display-not-recovering-from-blank-state

器件型号:SN65DSI83-Q1

我们使用与 SOM 连接的 SN65DSI83-Q1来实现汽车显示器。 我们正面临着一个零星的显示屏空白问题、我们已经得到了您的支持。 您的建议是使用 REF_CLK。 我们无法对当前版本执行该操作、并计划在电路板的下一修订版中实施该操作。 在测试我们当前的电路板(使用 DSI_CLK)时、我们所有的测试板已进入永久的空白状态。 背光打开、接下来我探测 MIPI 侧和 LVDS 侧、以检查 SN65DSI83-Q1芯片的工作情况。 可以观察到 MIPI_DATA 和 MIPI_CLK 通道工作正常、但在 LVDS 端、LVDS_CLK 似乎工作正常、但 LVDS_DATA 波形不符合预期。  SN65DSI83-Q1的电源和 EN 引脚工作正常。  我们已多次重写软件、但无法恢复电路板。 连接获取的 I2C 转储。 E5寄存器中似乎有错误。 您能帮助清除此错误吗?