This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:REFCLK 与 GND 之间的电阻器?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1341513/sn65dsi84-resistor-between-refclk-and-gnd

器件型号:SN65DSI84

嗨!

我注意到 EVM 具有10k 下拉 REFCLK <-> GND、典型应用将 REFCLK 直接连接到 GND。 优先选择哪一项?  

谢谢!

卡梅伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10k 下拉电阻是首选方法、因为这提供了在需要时使用 REFCLK 的选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题:  

    我一直在努力解决内部 PLL 每隔一段时间就停止运行、导致 LVDS 输出时钟漂移到随机频率的问题。

     

    我只是想检查并确保此器件没有勘误表、或者这并不是大家以前见过的常见问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很可能是由抖动的 DSI 时钟导致的、如果可能、您是否可以将 DSI84 EVM 获取并对其进行测试、以查看问题是否仍然存在。 该 EVM 具有外部 REFCLK、可为 DSI84提供更干净的时钟、从而减少 PLL 压降。  

    是的、没有勘误表、但如果可以将寄存器设置、面板规格和 DSI 时钟频率发送出去、我可以尝试验证配置。

    此外、如果您尚未尝试使用 DSI 调谐器工具、

    e2e.ti.com/.../2843.DSI-Tuner-2.1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "谢谢你,谢谢你。"

     e2e.ti.com/.../2262.Register-Settings.xlsx

    此外、您能否在调谐器中详细介绍这些笔记? 现在、我们有一个207MHz 输入、3分频值和69MHz 输出。 我以前没有看到过此621MHz 要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否选择了正确的通道数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不错的收获!  应该是4个 DSI 通道。 在纠正该问题后、我们不再存在该问题、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    后续问题:

    数据表指定了2.175V 的最大电源电压、如果长时间暴露在该电压之上、则可能会造成永久性损坏。

    假设… 您知道如果 VCC 长时间暴露于3.3V 电压下、会/可能会损坏什么吗?

     

    另外、如果我们处于非突发模式、该要求来自哪里? 除了 DSI 调谐器之外、我似乎找不到它在其他任何地方进行了描述。

    如果我们在207MHz 而不是621MHz 上运行、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊抱歉,多一些指导会帮我解决问题 :)

    您能建议我们何时/为何要调整均衡寄存器吗? 我认为我们没有任何信号完整性问题足以证明这一点(请参阅所连接电桥处的 DSI 信号)、但仍然想了解您的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表指定了2.175V 的最大电源电压、如果长时间暴露在该电压之上、则可能会造成永久性损坏。

    假设… 您知道如果 VCC 长时间暴露于3.3V 电压下、会/可能会损坏什么吗?

    [/报价]

    这可能会损坏器件、我强烈建议您这样做。 您为何要使用3.3V?

    如果我们在207MHz 而不是621MHz 运行,会发生什么情况?

    这只是一项建议、如果未使用建议值、器件应运行良好。 只要符合电池板的时序规格/所需的分辨率、使用207MHz 的 DSI 时钟就没有问题。

    您能否告知我们何时/为何要调整均衡寄存器? [/报价]

    您想要使用的均衡将简单地在信号上应用正增益高通滤波器。 与 HDMI 和 DP 等其他协议相比、DSI 数据速率不是很快、因此通常不需要较大的 dB 均衡值。 此处是用于调整时钟和数据 EQ 的寄存器。

    此器件上只有2种 EQ 设置、因此我建议测试1dB、2dB 和不均衡、并查看在 DSI84引脚的眼图中、哪个波形具有最大的裕度。 这将是您的系统的理想 EQ 值。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    。 为什么要使用3.3V?

    3.3在评估电路时意外使用了几分钟、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我明白了。 我们尚未在3.3V 下进行任何测试、因此器件可能仍然正常、但尝试限制进一步暴露在超出规格的电压电平下。