This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6E004:ESD 二极管选择

Guru**** 2874990 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E004, TPD4S012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1347127/tpd6e004-esd-diode-selection

器件型号:TPD6E004
主题中讨论的其他器件:TPD4E004TPD4S012

团队、您好!
我们有一个采用 MCU MSP432的 PCB、所有 IO 引脚均通过连接器连接到另一个板。
两个电路板均独立供电、所有 IO 引脚均隔离。
所有 信号均为3.3V 逻辑。
1)。 我们应将 ESD 二极管放置在何处?
一块包含 MSP432的板上或另一块板上?
2)。 我们有连接至第二个 PCB 的 SPI、UART、I2C、USB 和 CAN 信号。
我们需要使用哪种 ESD 二极管? 单向或双向。
3) 3)您能告诉我们以下各项之间的区别吗?
A)。
上述是一个双向二极管
B)。
上述是双向的、但其阳极连接在一起。
C).

上述器件也是双向器件、但其阴极连接在一起。


在一些 ESD 二极管数据表中、我见过一些钳位电压低于工作电压的二极管。 为什么会这样呢?



正在查找您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请查看以下答案:

    1.为了提供 ESD 保护、建议将保护二极管放置在尽可能靠近 ESD 连接器或源极的位置。 在这种情况下、由于 IO 位于不同的板上、因此我建议将 ESD 二极管放置在该板上、而不是 MCU 板上。  

    2. SPI ->单向、UART ->双向、I2C ->单向、USB ->单向、CAN ->双向。 需要注意的一点是、当线路上只有正电压时、建议使用单向电压、同时存在正负电压时、建议使用双向电压。 也可以使用双向二极管代替单向二极管、但相反。

    3. a)这实际上不是双向二极管。 这是一个使用导向二极管的二极管阵列。 单向二极管和多通道二极管的常见设计。  

    B)这是一个共阳极双向二极管。 与 C 所示的二极管相比、该二极管的正向压降更大。  

    C)这是一种共阴极双向二极管、往往是更常见的设计。  

    4.某些二极管的钳位电压低于工作电压的原因是它们是深度快速复位二极管。 这用于工作电压和绝对最大电压非常接近的应用。  

    如果您有其他问题、敬请告知。

    此致、

    麦肯齐  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、您好!
    感谢您的答复。
    很抱歉这么晚才回复。
    您能介绍一下应用手册 SLAU748B
    它们使用两种类型的 ESD 二极管。

    TPD4S012DRYR 用于 USB 线路(连接器 U7)、TPD4E004DRYR 用于 USB 线路(连接器 USB101)以及连接器 J102和 J11。
    为什么它们为 USB 线路使用2种类型的 ESD 二极管。
    此外、信号 TMS、TCK 和所有信号都只是单向的、这是我们在这里使用 TPD4E004DRYR 的原因。
    我们的一些 I2C 和 SPI 线路会连接到多个 IO 板。
    我们是否需要在每个连接器端添加 ESD 二极管。
    这会产生电容问题等任何问题吗?

    正在寻找您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、此应用手册不是由我们编写的、是在我就职于 TI 几年前发布的、因此我不确定我们是否为该设计推荐了任何器件。 看着、他们在 micro-USB 端口上使用 TPD4S012、在 USB 101上使用 TPD4E004。 如果您想深入了解 USB 接口的 ESD 保护、请查看我们最近更新的此应用手册(SLVAF82)。

    TPD4E004是一款单向器件、这很可能是为 TMS、TCK 和其他线路选择它的原因。  

    对于 I2C 和 SPI 放置的问题、我们建议将二极管尽可能靠近 ESD 源或连接器放置。  

    此致!

    麦肯齐