This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:TUSB

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1349439/tusb8041a-tusb

器件型号:TUSB8041A
主题中讨论的其他器件:TUSB1210

大家好、

我们是否有支持 USB 总线通用接口芯片的器件、以及支持 USB 主机模式和 USB 设备/从设备模式。 它具有内置的3端口集线器根集线器、支持低速和全速控制传输、批传输、中断传输和同步/等时传输。
关键参数要求说明:工作电压:-0.5~6.0V;总线协议:SPI 到;通信速度:6MB 速度8位无源并行接口和3.5MB/SPI 速度28MHz 串行接口;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Dane:

      我们的组没有同时支持主机和设备模式的 USB OTG 器件。

      我们只有 USB PHY TUSB1210,客户能够基于 TUSB1210 自行开发 USB OTG 器件。

    此致\

    布赖恩