This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:TUSB8041A 应用

Guru**** 2930660 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1349389/tusb8041a-tusb8041a-application

器件型号:TUSB8041A

你好。 每个人、

我正在尝试将两台 Infineon 的 CX3 (mipi 连接至 usb3.0控制器)与 TUSB8041A 连接。

CX3的最大输出为2.4Gbps。 我的 PC 能够接收的最大输入为2.4Gbps? 或者它是4.8Gbps 吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 3.0数据速率为5Gbps,如果 CX3是 mipi 到 USB 3.0桥接器,则 CX3应将 mipi 2.4Gbps 转换为 USB3 5Gbps。

    任何支持 USB3.0的 PC 都应支持5Gbps。

    TUSB8041A 可支持5Gbps 以及

    此致

    布赖恩