This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:一个通道中有多少个地址

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1349426/tca9548a-how-many-address-in-one-channel

器件型号:TCA9548A

大家好、

每个通道中的最大地址数由协议正确定义? 我想知道您看到的一个通道中使用的最大地址数是多少?

我的客户想使用 TCA9548A 通过 I2C 连接到 TMP1075A、我认为最大地址数将遵循 I2C 协议=112、我想再次检查它是否正确?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9548A 可在电气级别工作、除自身外、不关心器件的地址。

    I²C 要在不产生巨大上拉电流的情况下达到更高的速度、必须将"总线"总电容(即同时启用所有总线段的电容)限制为400 pF、甚至更小。