Other Parts Discussed in Thread: THVD1406
您好、TI 团队、
我在 新产品中选择 THVD1406作为485自动方向收发器、我发现 PCB 原型上存在以下问题:
在+5V 电源轨和+3.3V 电源轨之间存在一个低阻抗路径、这是由 D1保护二极管导通引起的。 附加后、您可以看到原理图。
我认为问题的根源在于、默认情况下 R 引脚变为5V、从而开启 D1。
无论如何、我需要收发器的 UART 侧具有3.3V 电压、因为 MCU UART 引脚不接受更高的电压电平。
一种解决方案是为 THV14006提供3.3V 电源吗? 在这种情况下、哪些 是 A-B 差分电压输出电平? 它们是否应该在-3.3V (作为负电压)和6.6V (作为正电压)之间摆动?
我的担心是、与5V 电源相比、使用3.3V 电源时不要太低 A-B 差分电压输出电平。
或者、 另一种解决方案是保持5V 电源、是在 R 和 D1阳极之间添加一个串联电阻器来构成分压器?
感谢您的支持
亚历山德罗