This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C2550:与图11中的 th4相关的确认。 和图12的 TH7。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C2550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1348881/tl16c2550-confirmation-regarding-th4-of-figure-11-and-th7-of-figure-12

器件型号:TL16C2550

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TL16C2550并有问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

ーーー

我想在图11中确认 th4。 和图12中的 TH7。 时序图中。


简化系统配置;

写入完成后、/IOW 变为高电平→11ns、然后地址 Hi-Z→/CSA 在10ns 后变为高电平。

时序图 th4"保持时间、地址有效"=最小值10ns

我们不能符合要求,但会否有问题呢?

或者是否因为/IOW 优先为高电平而没有问题?

关于读取、不满足 TH7= min 10ns 的要求、因为片选高电平延迟了10ns。

在地址 HiZ 之后/CSx 变为高电平是否可接受?

 e2e.ti.com/.../Timing-Chart.tif

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不能符合要求,但会否有问题呢?

    或者是否因为/IOW 优先为高电平而没有问题?

    [/报价]

    这应该没问题、因为#IOW 将变为高电平、其他信号稍后可以转换。 在#IOW 变为低电平之前、器件本身不会开始计时数据。  

    关于读取、不满足 TH7= min 10ns 的要求、因为片选高电平延迟了10ns。

    在地址 HiZ 之后/CSx 变为高电平是否可接受?

    [/报价]

    可以。 写入 UART 器件时、更重要的是设置其他输入引脚(D0-D7、CS、A0-A2等) 然后最后将#IOW 切换为低电平。 一旦#IOW 变为高电平、其他输入引脚就可以转换。 顺序在其他输入引脚上并不重要。 对数据的所有采样都是在#IOW 的下降沿进行的。

    -鲍比

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    感谢您的答复。

    我知道客户的使用情况可以接受。

    我将与客户分享。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市