This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:勘误表

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1340349/tusb2077a-errata

器件型号:TUSB2077A

TUSB2077A 用户指南"SLLU190–2013年12月"

EVM 原理图如"图6所示。 TUSB2077A EVM 原理图"。

此电路图中的 Q1在电源接通时上拉 DP。

此问题1是否可视为以下勘误的对策?

TUSB2077A 勘误表"SLLZ052–2006年10月" 1.2说明"TI 没有计划在流水线中进行修复、但希望用户注意到这个问题、通过保证 DP 在 DM 之前置位为高电平可以轻松避免该问题。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

      对于 Q1: 当电源接通时、EVM 原理图无法保证下游端口器件优先上的 DP 上拉。   连接到 TUSB2077时、下游端口器件需要确保在 DM 之前将 DP 置位为高电平。

        可以通过在软件驱动程序中执行 CLEAR_PORT_FEATURE (PORT_ENABLE)后跟 RESET_PORT 来解决该问题。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    请您再告诉我一点。

    此勘误表是否意味着需要在连接到 TUSB2077A 的目标器件侧采取措施?

    2."在软件驱动程序中执行 RESET_PORT "是指目标设备的软件驱动程序吗?

    3.由于各种原因,无法修改软件驱动程序。 在这种情况下、能否通过向目标器件添加类似于 Q1的上拉电路来解决此问题?

    4.如果3. 上述操作不起作用、请让我知道如何使用硬件解决问题。

    此致、高之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 高之:

      以下是我对您的 questiosn 的回复:

    1:是的、 此勘误表意味着需要在连接到 TUSB2077A 的目标器件侧采取措施。

    2: "在软件驱动程序中执行 RESET_PORT "指主机固件。

    3: 如果你可以确保 DP  在 DM 之前置位为高电平,那么它也应该起作用。 您的器件是否 针对您的应用始终连接到 TUSB2077A?

    4:让我与系统工程师讨论并与您联系。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 高之:

       很抱歉耽误了时间、跟团队讨论后、我们认为没有只针对硬件的解决方案。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    谢谢您的支持、我理解。

    高之